This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:TPS2597 OVP 或 UVP 保护设置

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129135/tps2597-tps2597-ovp-or-uvp-protect-setting

器件型号:TPS2597

大家好、

当 OVP 或 UVP 保护处于活动状态时、
将输入电压调节到正常范围、
但会保持"自动恢复"模式、输出电压不正常。
需要放电和重新加载才能获得正常的输出电压。
电阻值是否正确?

保护条件为 OVP:16.5V 和 UVP:7.5V
R1=470K
R2=48.7K
R3=41.2K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的联系。 电阻器值很好。 您还可以使用产品页面上提供的设计计算器来设计和验证组件值。

    此致

    Kunal Goel