Other Parts Discussed in Thread: LM5166
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 LM5166、并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
客户正在使用所附数据表中的参考电路。
(__LW_AT__图52。 设计1的原理图、其中 VIN (nom)= 24V、VOUT = 5V、IOUT (max)= 500mA、Fsw (nom)= 100kHz)
TPS73633连接在 LM5166之后。
220μF 电压(5V)调节效果不佳,因此他们想增加一个陶瓷电容器(μ F)。
我认为在操作上没有特别的问题、因为它是 COT。
假设由于电容器容量大、可能会发生 DCM、并且上升时间会很长。
还有其他问题吗?

--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一