This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:附加输出电容

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128110/lm5166-additional-output-capacitance

器件型号:LM5166

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LM5166、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

客户正在使用所附数据表中的参考电路。

(__LW_AT__图52。 设计1的原理图、其中 VIN (nom)= 24V、VOUT = 5V、IOUT (max)= 500mA、Fsw (nom)= 100kHz)


TPS73633连接在 LM5166之后。

220μF 电压(5V)调节效果不佳,因此他们想增加一个陶瓷电容器(μ F)。

我认为在操作上没有特别的问题、因为它是 COT。

假设由于电容器容量大、可能会发生 DCM、并且上升时间会很长。

还有其他问题吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinichi

    您能否分享客户的电路? “不良调节”是什么样子的? Vo 纹波是大还是大?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    感谢你的答复。

    请发送友谊请求。

    然后、我将共享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinichi

    好的。 您可以分享 VFB 的纹波吗?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    感谢你的答复。

    我将与您分享波形和情况。

    您能看到一封私人邮件吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinihchi

    谢谢你。 您还可以向 gui-he@ti.com 发送电子邮件