This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:移除适配器电压后进行开关操作

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128860/bq24800-switching-operation-when-adapter-voltage-is-removed

器件型号:BQ24800

您好、我的客户询问适配器电压被移除时的行为。   

在其设计中、最大电池电压为17.6V、ACDET 电压设置为16.15V。  

如下面所示、如果移除适配器、系统电压将下降并达到17.6V、即与电池电压相同的电压。  

/resized-image/_size/640x480/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/pastedimage1661332130658v2.png

1) 1)当系统电压达到17.6V 时、开关操作是否停止? 请告诉我器件在这种情况下的行为。

2)客户知道最大占空比为96%、是否需要系统电压至少高于18.3V (17.6V * 100/96 = 18.3V) ?

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    图片非常模糊、我无法读取图片上的文本。

    由于 BQ24800是降压充电器、因此输入电压需要高于最大电池电压。

    对于问题1、我不确定"开关操作停止"是什么意思。 您是指电源路径切换还是电池充电?

    对于问题2、我们不建议使用最大占空比、我们建议在计算所需的最小输入电压时使用小于90%的占空比。

    此致。