请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24800 您好、我的客户询问适配器电压被移除时的行为。
在其设计中、最大电池电压为17.6V、ACDET 电压设置为16.15V。
如下面所示、如果移除适配器、系统电压将下降并达到17.6V、即与电池电压相同的电压。
1) 1)当系统电压达到17.6V 时、开关操作是否停止? 请告诉我器件在这种情况下的行为。
2)客户知道最大占空比为96%、是否需要系统电压至少高于18.3V (17.6V * 100/96 = 18.3V) ?
此致、NY