This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:原理图检查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126295/lm5122-schematic-check

器件型号:LM5122

您好、先生、

1目前,客户已经根据 webench “WBDesign198_LM5122MH_reference design”数据在 TI 的 LM5122解决方案中进行了设计。 请从客户方面找到随附的“Design_198 LM5122MH_NOPB”文件。

2、客户正在准备电源系统 BOM、但实际上有下面列出的几个关键问题、在 内部发布正式 BOM 之前、请务必获得您的巨大帮助、以便再次确认并向我们建议这些器件规格!

[问题1]对于“C33 (Cin)”,我计划使用实心 E/C (电解电容),可以吗?

[问题2]对于“C35 (Cvcc)”,我计划使用实心 E/C (电解电容),它可以吗?

[问题3]对于“L5(L1)”,请告诉我该电感器的最大额定电流是多少?

[问题4]关于"D2 (Dbst)"、请告诉我该二极管的最大正向电流(IF)额定值是多少?

[问题5]对于“C36 (Cbst)”,我是否可以使用具有正极和负极性的实心 E/C (电解电容器)来代替原始的非极性电容器?

[问题6]对于“Q1 (M1)和 Q2 (M2)”,请告诉我此电路应用的最大 RDS (ON)。

[问题7]对于"C41 (Cout)、C42 (Cout)、C43 (Cout)"、我打算使用实心 E/C (电解电容)、可以吗?

[问题8]对于“C44 (Coutx)”,我是否可以使用具有正负极性的实心 E/C (电解电容器)来代替原始的非极性电容器?

e2e.ti.com/.../Design_5F00_198-LM5122MH_5F00_NOPB.pdf

e2e.ti.com/.../WBDesign198_5F00_LM5122MH_5F00_reference-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您推广我们的产品。

    今天是我们的银行假日。

    我将在  接下来的几天内查看您的问题。

    此致、

    哈里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    [问题1]对于“C33 (Cin)”,我计划使用实心 E/C (电解电容),可以吗?
    [问题7]对于"C41 (Cout)、C42 (Cout)、C43 (Cout)"、我打算使用实心 E/C (电解电容)、可以吗?

    对于较大的输入和输出电容器、客户可以使用具有低 ESR 和低 ESL 的高质量铝电解电容器。

    [问题8]对于“C44 (Coutx)”,我是否可以使用具有正负极性的实心 E/C (电解电容器)来代替原始的非极性电容器?

    不可以、在输入端、尤其是在输出端、您应该将陶瓷电容器与铝电容器并联。
    我甚至建议在与 C33并联的输入端添加一个陶瓷电容器

    [问题2]对于“C35 (Cvcc)”,我计划使用实心 E/C (电解电容),它可以吗?
    理想情况下、这应该是一个陶瓷电容器、因为该器件可以从该外部电容器汲取短的高电流脉冲。
    我想知道为什么它应该这么大。
    您也可以在这里使用组合(尽量使陶瓷电容器尽可能大)

    [问题5]对于“C36 (Cbst)”,我是否可以使用具有正极和负极性的实心 E/C (电解电容器)来代替原始的非极性电容器?
    不可以、这必须是陶瓷电容器。

    [问题3]对于“L5(L1)”,请告诉我该电感器的最大额定电流是多少?
    我希望峰值电流至少为4A。
    但在选择电感器时要小心。 在额定电流(而不是饱和电流)下、电感器将会变热。
    因此、请选择一个电感器、使电流具有尽可能大的裕度。

    [问题4]关于"D2 (Dbst)"、请告诉我该二极管的最大正向电流(IF)额定值是多少?
    正向电流很低。
    选择泄漏电流极低的二极管更为重要。

    [问题6]对于“Q1 (M1)和 Q2 (M2)”,请告诉我此电路应用的最大 RDS (ON)。
    RDS (on)越高、FET 的导电损耗就越大。
    在峰值电流为4A (可能平均为3A)时、您可以自行计算产生的功率耗散。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    您的问题似乎已得到解答、因此我现在将关闭此主题。
    您可以重新打开它、或者在锁定后启动一个新的。

    此致、
    哈里