您好、先生、
1目前,客户已经根据 webench “WBDesign198_LM5122MH_reference design”数据在 TI 的 LM5122解决方案中进行了设计。 请从客户方面找到随附的“Design_198 LM5122MH_NOPB”文件。
2、客户正在准备电源系统 BOM、但实际上有下面列出的几个关键问题、在 内部发布正式 BOM 之前、请务必获得您的巨大帮助、以便再次确认并向我们建议这些器件规格!
[问题1]对于“C33 (Cin)”,我计划使用实心 E/C (电解电容),可以吗?
[问题2]对于“C35 (Cvcc)”,我计划使用实心 E/C (电解电容),它可以吗?
[问题3]对于“L5(L1)”,请告诉我该电感器的最大额定电流是多少?
[问题4]关于"D2 (Dbst)"、请告诉我该二极管的最大正向电流(IF)额定值是多少?
[问题5]对于“C36 (Cbst)”,我是否可以使用具有正极和负极性的实心 E/C (电解电容器)来代替原始的非极性电容器?
[问题6]对于“Q1 (M1)和 Q2 (M2)”,请告诉我此电路应用的最大 RDS (ON)。
[问题7]对于"C41 (Cout)、C42 (Cout)、C43 (Cout)"、我打算使用实心 E/C (电解电容)、可以吗?
[问题8]对于“C44 (Coutx)”,我是否可以使用具有正负极性的实心 E/C (电解电容器)来代替原始的非极性电容器?
e2e.ti.com/.../Design_5F00_198-LM5122MH_5F00_NOPB.pdf
e2e.ti.com/.../WBDesign198_5F00_LM5122MH_5F00_reference-design.pdf