请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2660 大家好、
我们在和应用中使用 TPS26601、其模式连接到 RTN。 我们有兴趣了解 TPS26600是否可以插入此插座。 通常、两个组件之间的主要区别是自动重试与锁存功能。 但是、在 MODE 连接到 RTN 表2的情况下。 建议两个器件的运行方式相同(电流限制和自动重试)。
您能否确认这种理解是正确的? 或者我在这里缺少什么?
非常感谢
Lutz