请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS628501-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS62813-Q1
对于以下降压开关稳压器低电压 (BSR-LV)器件、当器件处于轻负载(~10mA)跳跃模式时、您能否帮助验证其在25°C 下的工作电流?
- TPS628501-Q1 5V -> 0.75V (反馈24.9K/100k)
- TPS62813-Q1 5V -> 1.8V (反馈100k/49.9K)