This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:在轻负载条件下、当器件处于跳跃模式时验证工作电流

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1, TPS62813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129744/tps628501-q1-verify-operating-current-when-device-is-in-skip-mode-with-light-load

器件型号:TPS628501-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62813-Q1

 对于以下降压开关稳压器低电压 (BSR-LV)器件、当器件处于轻负载(~10mA)跳跃模式时、您能否帮助验证其在25°C 下的工作电流?

  • TPS628501-Q1 5V -> 0.75V (反馈24.9K/100k)
  • TPS62813-Q1 5V -> 1.8V (反馈100k/49.9K)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的提问。

    作为第一近似值、您可以参考数据表中的效率图、也可以参考产品页面中的模型、根据特定 BOM 和工作条件进行优化。

    谢谢、

    Stefano