This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:单节升压转换器

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094, TPS61289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129426/tps61094-one-cell-boost-converter

器件型号:TPS61094
主题中讨论的其他器件: TPS61289

大家好、我很想找到一个合适的升压转换器、它能够从单个超级电容器电池提供9V 电压、并且具有非常高的备用运行效率

因此、与 TPS61094升压转换器类似的器件集成了用于超级电容器充电的降压模式、但具有9-16V 输入和9V 输出以及高达2A 或更高的输出电流

任何想法

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SDM、

    感谢您的联系。 很抱歉、 我们没有电压更高的类似产品。 也许您可以提供有关您的应用的更详细的信息、以便我们为您推荐一些其他产品。 谢谢。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、谢谢、那么、基本上我想从单个超级电容器电池开始达到9V、例如、在输入电池不可用的情况下、能够驱动一个9-16V 微电机、使用单个超级电容器作为备用电源、持续几秒钟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SDM:

     BCS 系统经理 Eric Jia 的问候。

     我们的新器件 TPS61289可能适合您的应用。

     我将向您发送电子邮件 、然后我们可以讨论更多详细信息。

     谢谢。