请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61094 主题中讨论的其他器件: TPS61289
大家好、我很想找到一个合适的升压转换器、它能够从单个超级电容器电池提供9V 电压、并且具有非常高的备用运行效率
因此、与 TPS61094升压转换器类似的器件集成了用于超级电容器充电的降压模式、但具有9-16V 输入和9V 输出以及高达2A 或更高的输出电流
任何想法
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.