请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61235P 您好!
请查看下面的原理图

电压和电流将来自锂聚合物电池(3.7V/6000mAh)。 我想将转换器升压到5.1V 和3A 最大输出、因为我的输出将进入 Raspberry Pi 4b 的负载。 出于安全原因、我希望使用 CC 功能将电流限制在大约3A。 我计算出最坏情况 INPUT_avg 电流约为5.2427A。 请查看我的电容值是否也正常。 只要我愿意、我将无法将 EN 拉高或拉低、因此我将 EN 连接到 VIN。
非常感谢您、
Andy