This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:原理图审阅

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129084/tps61235p-schematic-review

器件型号:TPS61235P

您好!

请查看下面的原理图

电压和电流将来自锂聚合物电池(3.7V/6000mAh)。 我想将转换器升压到5.1V 和3A 最大输出、因为我的输出将进入 Raspberry Pi 4b 的负载。 出于安全原因、我希望使用 CC 功能将电流限制在大约3A。 我计算出最坏情况 INPUT_avg 电流约为5.2427A。 请查看我的电容值是否也正常。 只要我愿意、我将无法将 EN 拉高或拉低、因此我将 EN 连接到 VIN。  

非常感谢您、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的联系。 我认为电容值没有问题。

    此致、

    Nathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 对于我要使用转换器的应用、其他的一切是否都正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的接地连接是否正常? 我使用的是公共接地、并将 AGND 和 PGND 连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我认为没有问题。 您应该检查的一件事是、您使用的电感器饱和已足够。

    至于接地连接、只要在设计布局时、请记住、最好将 AGND 和 PGND 分开、并且只需使用一条线路连接这两个接地、以使它们的电势相等。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您保持电阻器的饱和已经足够了。 很抱歉、"分离"AGND 和 PGND 意味着什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您可以参考数据表中的布局指南和布局示例。