This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130195/ucc256404-ucc256404

器件型号:UCC256404

大家好、电源组。   

UCC256404数据表的方程式52。  使用分体式电容器配置时、Cr 的公式为所用1/2值的总值。   

对于我的设计、每个电容器的分体电容器为22nF。  在下面的等式中输入的是22还是44nF?

此致、  

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在审查此案例、并将在48小时内回复您。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    对于单谐振电容器和分离谐振电容器、请参阅 VISNS:

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔 P