This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:当电池连接到 PFM 升压时、BQ25611D 会发出可闻噪声

Guru**** 2385020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125705/bq25611d-there-is-audible-noise-come-out-from-bq25611d-when-battery-connect-to-a-pfm-boost

器件型号:BQ25611D

各位专家:

在客户的系统中、他们使用 BQ25611D 作为电池充电器、并将电池连接到用于音频放大器电源的 PFM 升压 SY7901。

当 PFM 升压 SY7901在轻负载下工作时、开关 频率将下降至可闻频率范围、在这种情况 下、可闻噪声来自 BQ25611D 芯片(而不是 PFM 升压)。

在 BQ25611D EVM 上可以重复此问题,使用电子负载在可闻频率下绘制瞬态电流负载,fox 示例0A~2A 瞬态负载@1kHz-3kHz。

另一个问题是、由于 PFM 升压的峰值电流消耗高于终止电流、充电器 BQ25611D 无法终止。

您能否帮助提供解决方案来解决这两个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为避免可闻噪声、请通过 PFM_DIS (REG01[7])禁用 PFM 运行。

    2.  PFM 升压 SY7901连接在何处?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    BQ25611D 在降压模式下工作、出现问题时开关频率为1.4Mhz。

    2.升压 SY7901连接到电池、电池连接到 BQ25611D 的输出。 因此、升压 SY7901将在轻负载工作时根据可闻频率从电池和 BQ25611D 汲取脉冲电流。  在这种情况下、可闻噪声来自 BQ25611D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器的工作条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。 出现可闻噪声时、VBATSNS (BATSNS 引脚上的电压)?

    充电终止电流基于流经 BATFET Q4的电流。 请参阅 图10-1。 BQ25611D 应用图在 d/s 上、负载应该被连接至 SYS 引脚而非 BAT 引脚以准确地控制充电电流。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们已经有一段时间没有收到您的回复。  该线程 被视为已解算和已闭合。

    谢谢、

    宁。