各位专家:
在客户的系统中、他们使用 BQ25611D 作为电池充电器、并将电池连接到用于音频放大器电源的 PFM 升压 SY7901。
当 PFM 升压 SY7901在轻负载下工作时、开关 频率将下降至可闻频率范围、在这种情况 下、可闻噪声来自 BQ25611D 芯片(而不是 PFM 升压)。
在 BQ25611D EVM 上可以重复此问题,使用电子负载在可闻频率下绘制瞬态电流负载,fox 示例0A~2A 瞬态负载@1kHz-3kHz。
另一个问题是、由于 PFM 升压的峰值电流消耗高于终止电流、充电器 BQ25611D 无法终止。
您能否帮助提供解决方案来解决这两个问题?