请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 您好:
bq76930芯片用于8s 电池。 这种现象是、在对许多模块进行多个充电和放电周期后、第七个灯串的电压较低

这是由串联电流表(0.7ma)测量的电流

此屏幕截图显示了第七个灯串的功耗。 测试条件是、芯片的总正电源断开后(等效于模块关断、我们获取放电 MOS 的功率)。 第七个灯串的功耗非常高。 为什么这么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.