This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:有关 BQ76930的问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130140/bq76930-question-about-bq76930

器件型号:BQ76930

您好:

bq76930芯片用于8s 电池。 这种现象是、在对许多模块进行多个充电和放电周期后、第七个灯串的电压较低

这是由串联电流表(0.7ma)测量的电流

此屏幕截图显示了第七个灯串的功耗。 测试条件是、芯片的总正电源断开后(等效于模块关断、我们获取放电 MOS 的功率)。 第七个灯串的功耗非常高。 为什么这么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    为了 排除 IC 出现缺陷/损坏的可能性、应使用新的 BQ76930 IC 替换当前 IC。  如果这不能解决您的问题、并且电流仍然很高、则您需要系统检查您的系统、以查看是否有任何其他组件 出现损坏以及电流在何处流动。

    最棒的

    Andria