This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SMB 和放电问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130589/bq40z80-issue-with-smb-and-discharge

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

尊敬的 TI 团队:

我在 BQ40Z80芯片周围设计了 BMS。 我正在对其进行测试。 将电路板连接到连接到电源的测试电阻板(用于仿真电池)时、我没有将电源电压接收到 PACK+引脚、我已经在漏极引脚和 BAT 引脚上测量了电源电压。 在检查 PACK+引脚时、我的读数仅从0至1.2V 消耗。 当尝试使用电量监测计的 EV2400调试器连接到 SMB 时、我收到错误"器件无 ACK "。 PBI 引脚也位于 PACK+读数处(0-1.2V)。

我将使用6S 配置。

如果我能为您提供任何信息、请告诉我、以便尽快解决我的问题。 不过、感谢您的阅读

此致、

Patryk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Patryk、

    如果 PBI 电压不是大约 BAT 或 VCC 电压、则看起来监测计处于关断状态或损坏状态。 电池组和 BAT 上的电压不会使电量监测计处于活动状态。 您应该在电池组上施加电压、以便将电量监测计从关断状态唤醒。 我将保持电池组上的电压、直到您让 BQStudio 自动检测到电量监测计、以确定电量监测计由于低电压而未关闭。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回复。 我将在办公室做这项工作、看看芯片将如何反应。 我还会将芯片重新焊接到电路板上、以确保所有引脚都接触到。 我将向您介绍最新进展。

    此致、

    Patryk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    正如您说过的、我已经使用外部电源为电池组应用了5V 电压。 当测量 PH 引脚时、那里存在电源电压。 从那里、我尝试使用 BQstuiod 连接到监测计、但程序未自动检测到它、也未能在手动选择时进行连接。 我有与先前所说的相同的错误。

    我将在这篇文章中附上 BMS 的原理图、以便您能够发现我遗漏的东西。 像往常一样、如果您还想了解其他信息、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../2860.BMS_5F00_Schematic.pdf

    此致、

    Patryk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Patryk、

    如果您在 Pack 引脚上施加了电压、监测计应通电并保持唤醒状态。 如果 PBI 上没有电压、则监测计将不会通信、并且会关断或损坏。

    您有一个6S 系统、但您仅在电池组上施加5V 电压、我会尝试使用预期电压设置系统、您可以使用分压器在需要时仿真电池、并在 PCK 引脚上施加更高的电压。

    我在审阅原理图时没有发现任何问题。

    此致、

    Wyatt Keller