主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
尊敬的 TI 团队:
我在 BQ40Z80芯片周围设计了 BMS。 我正在对其进行测试。 将电路板连接到连接到电源的测试电阻板(用于仿真电池)时、我没有将电源电压接收到 PACK+引脚、我已经在漏极引脚和 BAT 引脚上测量了电源电压。 在检查 PACK+引脚时、我的读数仅从0至1.2V 消耗。 当尝试使用电量监测计的 EV2400调试器连接到 SMB 时、我收到错误"器件无 ACK "。 PBI 引脚也位于 PACK+读数处(0-1.2V)。
我将使用6S 配置。
如果我能为您提供任何信息、请告诉我、以便尽快解决我的问题。 不过、感谢您的阅读
此致、
Patryk。