This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:加电期间 VO 输出行为问题。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127777/tps51200-vo-output-behavior-issue-during-power-up

器件型号:TPS51200

您好!

在我客户的电路板上,提供 VIN (2.5V)->VLDOIN (1.2V)->EN。   在1.2V 上电几微秒后、EN 引脚为高电平。 之后、TPS51200在 VO 引脚上输出60mV 的周期约为4ms、然后输出0.6V、如下所示: 是否发生了任何问题?   另外、您能否告诉我们发生这种现象的原因?

  
CH1:蓝色:VO (0.6V)、  CH2:淡蓝色:VLDOIN (1.2V)

他说,如果 EN 引脚和 VLDOIN 是相同的唤醒,他从未观察到过这种现象。  所以他在问。   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、输出 V0 (VTT)对 EN 正确响应。 开始时没有60mV 电压、也没有延迟。 此示波器图显示了 EN 和 VTT。 EN 信号使用机械开关进行切换。 请发送显示 VLDOIN 和 REFIN 的波形。 它们可以在 VLDOIN 和 REFIN 建立之前非常快地启用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahmoud - San、

    我的客户观察到以下两种情况、具体取决于电路板。

    案例1:加电良好

    CASE2:VO 引脚上观察到的 STEP 电压。

    在案例2上、它的行为是否正确?   请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    您能否获得显示 VIN 的示波器图片? REFIN 的分压器是否连接到 VLDOIN? 您可以发送原理图吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送原理图! 同一器件是否出现问题? 请将 REFOUT 电容器增加到0.47uF。 我在工作台上尝试过它、但没有发现这个问题。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahmoud - San、

    case1和 case2上有不同的器件。   我将提供更换 REFOUT 电容器的反馈。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahmoud - San、

    如果您有任何理由将 REFOUT 电容器更换为0.47uF、请告知我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahmoud - San、

    我们将波形取如下:  结果为0.1uF REFOUT 和0.47uF REFOUT。   请告诉我们您的建议。

    REFOUT=0.1uF

    REFOUT=0.47uF

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    有多少器件揭示了此问题? 请告诉我。 客户已经构建和测试了多少块电路板?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahmoud - San、

    在4个电路板中观察到2个电路板、因为该项目处于评估阶段。

    目前、我们有两个问题。  一种方法是了解在唤醒后操作它是否没有问题。  其他是观察到该波形的原因。  首先、我们想知道前面的问题。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Hattori-San、我仍然无法在工作台上观察到问题。 您能否请客户:

    1 -仅施加2.5V 电压并循环供电1.2V。 ENABLE 始终为低电平

    2- ABA 将坏部件更换为好板,将好部件更换为坏板

    此致