This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:我们应该如何在启动时克服看门狗计时器

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130458/tps386000-how-should-we-overcome-watchdog-timer-at-startup

器件型号:TPS386000
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

在系统上电期间、我们在克服电源监控器的看门狗计时器时遇到问题。  是否有任何建议的正确方法?

我们的处理器是 OMAPL138、无法运行引导模式。 它每600ms 复位一次。

电流原理图如下:

PD1_WD :  连接 到 OMAP GPIO 的600ms 脉冲序列  

UARTBOOT_H :在程序引导模式下为高电平,在运行引导模式下为低电平。

DBG_RST_SW :低电平有效物理复位 开关

CCU_RSTN : 连接到   OMAP 的 V_Core 稳压器、V_Core 的使能线路

OMA_RSTN :连接到 OMAP 的*复位、主复位

如果需要更多详细信息、请告诉我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的提问!

    我可以询问系统的启动时间吗?

    我现在可以建议的一种解决方案是使用 FET 通过 GPIO 引脚从 MCU 物理断开 WDO、如下图所示。

    另一种可能的解决方案是将 MR 引脚置为有效以强制复位1置为有效。 如以下时序图所示、将 MR 引脚置为有效将停止内部定时器、因此 WDO 在此期间将保持高电平。 这是否适用于您的系统?

    如果您有任何疑问或更新、请告诉我!

    此致、

    李宏发