请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS386000 Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
在系统上电期间、我们在克服电源监控器的看门狗计时器时遇到问题。 是否有任何建议的正确方法?
我们的处理器是 OMAPL138、无法运行引导模式。 它每600ms 复位一次。
电流原理图如下:
PD1_WD : 连接 到 OMAP GPIO 的600ms 脉冲序列
UARTBOOT_H :在程序引导模式下为高电平,在运行引导模式下为低电平。
DBG_RST_SW :低电平有效物理复位 开关
CCU_RSTN : 连接到 OMAP 的 V_Core 稳压器、V_Core 的使能线路
OMA_RSTN :连接到 OMAP 的*复位、主复位
如果需要更多详细信息、请告诉我。 谢谢你。