请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 你(们)好
美好的一天!
我的客户 XINJE (中国第一个 PLC 工厂)正在测试 BQ25601、您能回答以下两个问题吗:
当芯片充电时、从 Vbat 到电池的电压输出将逐渐上升、因此在提升过程中、Vbat 输出电压和电池自身电压之间是否有公式或关系?
2. 当电池电压低至0-20%时 、Vbat 充电电压会有很大的跳变、芯片有一个相关的公式或类似的公式来反映这个电压值?
谢谢
艾琳