This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:VBAT 跳转

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130323/bq25601-vbat-jump

器件型号:BQ25601

你(们)好

美好的一天!

我的客户 XINJE (中国第一个 PLC 工厂)正在测试 BQ25601、您能回答以下两个问题吗:

当芯片充电时、从 Vbat 到电池的电压输出将逐渐上升、因此在提升过程中、Vbat 输出电压和电池自身电压之间是否有公式或关系?

2. 当电池电压低至0-20%时 、Vbat 充电电压会有很大的跳变、芯片有一个相关的公式或类似的公式来反映这个电压值?

谢谢

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irene、

    1) 1)当芯片充电时、BAT 引脚到电池本身的电压差将取决于电池与引脚和连接介质之间的距离。 如果您与电池的连接更长、并且您以更高的电流充电、则压降会更大。

    2) 2) 充电过程应遵循 下图所示的充电曲线。     数据表8.3.7.2节中的表3还描述了用于每个电池状态的默认电流。  当电池电压低于2.2V 时、默认充电电流为100mA。 您是否看到 BAT 引脚上的电压出现异常尖峰?

    此致、

    James