This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:符合 ISO-26262标准的 UCD9090-Q1硬件元件评估

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090, UCD9090-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130920/ucd9090-q1-ucd9090-q1-hardware-element-evaluation-per-iso-26262

器件型号:UCD9090-Q1
主题中讨论的其他器件:UCD9090

我正在按照 ISO 26262要求执行 UCD9090的硬件元件评估。

我目前有 UCD9090-Q1的文档、其中指出了一些故障模式、分布和 FIT 值较高、并且没有缓解措施的相关信息。

您能为我们提供以下有关 UCD9090的帮助、

 

  1. 详细的 FMD (包括随附工作表中标识的故障模式的影响以及可能的缓解计划)
  2. UCD9090的开发过程。 可以提供的任何开发流程证据
  3. 您是否获得 IATF 16949认证。 是否可以共享此内容(如果可用)
  4. 您是否有 UCD9090的验证计划和报告。 是否可以共享此内容(如果可用)。
  5. 您是否有 UCD9090的 AEC-Q100报告。 是否可以共享此内容(如果可用)。
  6. 您是否为制造流程制定了控制计划和流程故障模式影响分析(PFMEA)。 是否可以共享此内容(如果可用)。
  7. 是否对 UCD9090执行内联测试。 您能否分享在线测试程序(如果可用)。
  8. 是否对 UCD9090执行下线测试。 您能否共享下线测试程序(如果可用)。

 

我们需要以上信息来支持 UCD9090的系统故障风险较低的论点、这是 ISO 26262要求的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否询问 UCD9090-Q1或 UCD9090?

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用 的是 UCD90QRGZRQ1。

    此致、

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请联系您当地的 TI 支持人员以获取这些信息。

    此致

    Yihe