请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9090-Q1 主题中讨论的其他器件:UCD9090、
我正在按照 ISO 26262要求执行 UCD9090的硬件元件评估。
我目前有 UCD9090-Q1的文档、其中指出了一些故障模式、分布和 FIT 值较高、并且没有缓解措施的相关信息。
您能为我们提供以下有关 UCD9090的帮助、
- 详细的 FMD (包括随附工作表中标识的故障模式的影响以及可能的缓解计划)
- UCD9090的开发过程。 可以提供的任何开发流程证据
- 您是否获得 IATF 16949认证。 是否可以共享此内容(如果可用)
- 您是否有 UCD9090的验证计划和报告。 是否可以共享此内容(如果可用)。
- 您是否有 UCD9090的 AEC-Q100报告。 是否可以共享此内容(如果可用)。
- 您是否为制造流程制定了控制计划和流程故障模式影响分析(PFMEA)。 是否可以共享此内容(如果可用)。
- 是否对 UCD9090执行内联测试。 您能否分享在线测试程序(如果可用)。
- 是否对 UCD9090执行下线测试。 您能否共享下线测试程序(如果可用)。
我们需要以上信息来支持 UCD9090的系统故障风险较低的论点、这是 ISO 26262要求的。