主题中讨论的其他器件:TPS61390、
大家好、
如果发现描述我们问题的较旧线程很好:
不幸的是、没有其他信息可以帮助您了解或解决问题。 请您提供这些信息、以便我们能够适应这种情况吗?
请从随附的原理图中找到 en exepert。
我们使用 DAC 直接调节 APD 电压。
-与参考板相反、分压器直接连接到 DAC 输出。 这种方法效果良好、并扩大了调整范围、这对我们的应用非常有用。
-问题与以下设置有关:
1. TPS 被禁用
2. DAC 输出设置为默认值,TPS 已禁用
3.在软启动时间之后 Vout 将具有正确的电压,但 APD 输出需要很长的时间(最多几百毫秒)才能达到正确的电压。 因此、我们必须在软件中增加等待时间、但这会使事情变得更加复杂、并且不是最佳解决方案。 如果我们从0V 开始斜升 DAC 输出、非常缓慢、我们无法观察 APD 引脚上的压降。 我们认为这与电流限制有关、但我们根本无法解释。 我还尝试了使用 TI 提供的 TPS61390 PSPICE-模型进行仿真、但到目前为止、我无法对该行为进行建模。 可能该问题并未完全涉及模型?
无论怎样,任何建议的解释或想法都受到欢迎。
提前感谢
Christian
我附加了当我们将 DAC 输出作为一个阶跃函数进行更改时在振荡器上看到的内容。