This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:如果源电压介于3.3V 至3.6V 之间、则提供3.8V/3A 电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130479/tps61023-provide-3-8v-3a-current-if-source-voltage-is-between-3-3v-to-3-6v

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS61022

各位专家:

我们的客户希望使用此升压转换器"TPS61023DRLT"。 问题 是、如果源极电压介于3.3V 至3.6V 之间、此升压转换器能否提供3.8V/3A 电流?
我看到电源设计器的电流限制为2A。 您能确认/建议吗? 非常感谢。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到 图6-1。 不同输入下的负载效率如下所示:



    负载效率是造成这种情况的主要原因还是我错过了另一个原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    感谢您的联系。 恐怕 TPS61023可能不支持3.8V/3A 输出、您可能会向客户推荐 TPS61022、它可能会输出更大的电流。  

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    我是否可以知道  TPS61023不支持3.8V/3A 输出的原因? 我的客户表示在数据表中提到可以提供高达3.7A 的电流。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    数据表中的3.7A 电流表示开关电流限制、而不是输出电流限制。 通常、在升压转换器中、输出电流小于开关电流。

    此致、

    Nathan