This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:如何选择正确的锥率

Guru**** 1555290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131335/bq27421-g1-how-to-choose-the-correct-taper-rate

器件型号:BQ27421-G1

关于 SLUUAH7B TaperRate = DesignCapacity/(0、1* TaperCurrent)。 在本示例中、锥形电流的容差也增加了15%。

我的充电器理论上在13、3mA 时退出。 电量监测计的日志显示、在降至零之前、最小电流为17mA。

我已经测试了锥率= 96和75。 在这两个值下、SOC 在充电时都达到100%。 在锥率= 96时、SOC 在充电电流降至零前大约15分钟达到100%。 在锥率= 75时、这似乎更早发生。

如何正确选择锥形率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    如果减小 TaperRate 参数、则会增加实际的锥形电流(来自公式)、因此预计它会在电荷早期发生。

    设置 TaperRate 并不是一种理想的方法、应将其设置为在充电器切断锥形件并完成充电之前、监测计会检测到已充满电。 通过查看日志、我可以在充电停止前将其设置为大约120秒、查看电流的位置、并将其用于您的锥形电流。

    此致、

    Wyatt Keller