请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 关于 SLUUAH7B TaperRate = DesignCapacity/(0、1* TaperCurrent)。 在本示例中、锥形电流的容差也增加了15%。
我的充电器理论上在13、3mA 时退出。 电量监测计的日志显示、在降至零之前、最小电流为17mA。
我已经测试了锥率= 96和75。 在这两个值下、SOC 在充电时都达到100%。 在锥率= 96时、SOC 在充电电流降至零前大约15分钟达到100%。 在锥率= 75时、这似乎更早发生。
如何正确选择锥形率?