请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54618C-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS54618
为什么降压转换器中的频率很少达到4MHz?
我有几个假设。 如果频率过高、
- 死区时间将存在较窄的间隙。 同步降压需要上部 MOS 和 下部 MOS 之间的死区时间。
- 需要降低 Rboot、SW 中的电压将过冲、这会导致 EMI 问题。
- Cboot 可能没有足够的时间进行充电、从而使上 MOS 不工作。
- 代表栅极所需总电荷量的 QG 可能没有足够的时间进行构建。 上升沿可能不是那么快。
至于为什么它是4MHz 而不是其他数字、我没有结论。