This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618C-Q1:为什么降压转换器中的频率很少达到4MHz?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127472/tps54618c-q1-why-the-frequency-in-buck-rarely-up-to-4mhz

器件型号:TPS54618C-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54618

为什么降压转换器中的频率很少达到4MHz?

    我有几个假设。 如果频率过高、

  1. 死区时间将存在较窄的间隙。 同步降压需要上部 MOS 和 下部 MOS 之间的死区时间。
  2. 需要降低 Rboot、SW 中的电压将过冲、这会导致 EMI 问题。
  3. Cboot 可能没有足够的时间进行充电、从而使上 MOS 不工作。
  4. 代表栅极所需总电荷量的 QG 可能没有足够的时间进行构建。 上升沿可能不是那么快。

至于为什么它是4MHz 而不是其他数字、我没有结论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    基本而言、固定频率降压转换 器具有导通时间限制、该限制随着器件的占空比和负载而增加。 器件将管理开关周期、以在最小吨时间规格内调节输出电压。 最小 Ton 时间将决定器件在占空比和最大负载条件下支持的最大开关频率。

    TPS54618器件可支持高达2MHz 而非4MHz 的开关频率。  通常、器件的开关频率定义基于大多数应用 要求。

    您是否正在寻找更高频率的器件? 您能否分享有关最大频率的更多详细信息。 规格?

    谢谢、Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     此线程上没有活动很长时间。 我正在结束主题。 请随意打开新主题。

    谢谢、Tanvee