This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:用于对 TPS65988的内部 ROM 进行编程的适配器

Guru**** 2587355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128693/tps65988-adaptor-for-programming-the-internal-rom-of-tps65988

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: EV2400

大家好、

我从下面的另一个线程中了解 到、Total Phase Aardvark I2C/SPI 主机适配器可用于对 TPS65988的内部 ROM 进行编程。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927029/tps65988-unable-to-program-via-application-customization-tool-over-i2c/3424770?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%22FT4232H%22%20AND%20%22TPS65988%22#3424770

但是、由于  Aardvark  相当昂贵、我们的客户想确认 是否 可以使用具有相同芯片组(FT4232H 四端口)且成本约为50美元的 FT4232H 迷你模块作为替代方案。 请参阅以下链接中的模块以供参考。

in.element14.com/.../1697466

此外、他还想确认 是否可以使用 EV2400接口适配器将 GUI 与 TPS65988连接。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我需要与团队联系、以了解这种替代方案是否起作用。 我会尽快返回给您。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回复、我是否可以请求更新此查询?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

     FT4232H 迷你模块不能替换 Aardvark 连接器、但只要引脚与 FTDI 连接器匹配、它就可以用作 FTDI 连接器。 我需要向团队咨询 EV2300接口适配器的相关信息、我很快会回来的!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我们的客户表示。

    我的理解是:从技术上讲,FT4232H 微型模块可用于对 TPS65988的 ROM 进行编程,但连接器接口不在微型模块和 Aardvark 之间。
    如果微型模块和 TPS65988A 之间的引脚匹配、则可以进行编程。 请确认吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    PD 控制器上的 ROM 不可编程、它已烧写到 PD 控制器本身中。 如果您参考的是 RAM、则可以使用合适的工具将配置闪存到 PD 控制器。 您可以遵循 TPS65988EVM 的参考设计、该设计使用 FTDI 芯片对 PD 进行编程。 可与我们的 GUI 配合使用的工具是 Aardvark、FTDI 和 Tiva。  

    EV2300与我们的 GUI 不兼容、但您仍然可以使用它来读取和写入 PD 的各种寄存器(请参阅下面链接的技术参考手册)。

    谢谢、此致、

    林德华

    TPS65988EVM: https://www.ti.com/lit/ug/slvub62b/slvub62b.pdf?ts=1661551904106&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS65988EVM 

    技术参考手册: https://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf?ts=1661551974089&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65988 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    请参阅以下客户的回复。

    感谢你的答复。
    我们现在已经清楚了解了 TPS65988的编程部分、但仍然不清楚我们是否可以使用 FT4232H 迷你模块对 TPS65988 - in.element14.com/.../1697466进行编程 、或者我们唯一的编程方法是通过 Aardvark、FTDI 和 Tiva 进行编程。 请确认吗? 以便我们继续购买 GUI 兼容工具、以进行后续步骤。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    让我与我们的团队再次核实一下、明天我会回来的!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    理论上、 只要引脚与客户拥有的闪存器件(SPI 或 I2C)匹配、FT4232H 微型模块就应该能够对 PD 控制器进行编程。 但是 、这之前尚未经过测试、因此我们无法保证它能够正常工作。  

    谢谢、此致、

    林德华