主题中讨论的其他器件: EV2400、
大家好、
我从下面的另一个线程中了解 到、Total Phase Aardvark I2C/SPI 主机适配器可用于对 TPS65988的内部 ROM 进行编程。
但是、由于 Aardvark 相当昂贵、我们的客户想确认 是否 可以使用具有相同芯片组(FT4232H 四端口)且成本约为50美元的 FT4232H 迷你模块作为替代方案。 请参阅以下链接中的模块以供参考。
此外、他还想确认 是否可以使用 EV2400接口适配器将 GUI 与 TPS65988连接。
此致、
Danilo