This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:具有+-4.7%容差窗口的推荐复位 IC

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703, TPS3703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129400/tps3703-q1-recomended-reset-ic-with--4-7-tolerance-window

器件型号:TPS3703-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3703

大家好、

您能否帮助推荐高精度电压检测复位 IC?

TPS3703是此应用的理想解决方案、但需要监控的电压为1.26V (典型值)

客户需要的电压不超过+-4.76%(容差窗口)、是否有任何推荐解决方案?

1.26.

1.2.

-4.76%

1.32.

4.76%

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    感谢您深入探讨这一问题。 该线程的器件型号表示 TPS3703-Q1、但您的描述 说明了工业级 TPS3703。 客户是否需要符合汽车标准的器件?

    遗憾的是、我们没有任何完全符合客户要求的汽车器件。 如果他们需要符合汽车标准的器件、是否会考虑使用外部电阻分压器?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、我们需要一个汽车器件、建议使用什么器件型号通过外部电阻器实现此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    我们建议使用 TPS3703-Q1的0.8V 阈值选项、因为它没有内部电阻器后者。

    因此,两个可用的选项是:

    TPS3703B3080DSERQ1 - 3%阈值窗口、0.8V 标称电压(可调节)、可通过电容器编程的复位延迟(CT 引脚断开1ms、连接至 VDD 20ms)

    TPS3703E4080DSERQ1 - 4%阈值窗口、0.8V 标称电压(可调节)、仅 UV 复位延迟电容器可编程(CT 引脚断开10ms、连接至 VDD 200ms)。

    有关 以可调节方式使用 TPS3703的更多信息、请参阅数据表中的第9.1.4节。

    谢谢、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的建议。

    但我不确定 外部电阻分压器解决方案是否起作用、因为我检查 了功能方框图、感应引脚内部有电阻分压器、我们是否仍可以在此处放置外部电阻器、我猜可能会因为类似的电阻而出现一些不匹配。

    我不明白什么是"我们建议使用 TPS3703-Q1的0.8V 阈值选项、因为它没有内部电阻器后者。"是什么意思?

    内部是否没有内部电阻器? 您能给我展示一下您展示的器件型号的方框图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fanbin、

    附件是对我的意见的说明、摘自 数据表的第9.1.4节。 内部电阻分压器会对阈值高于0.8V 的器件上的外部电压进行标准化。 当使用0.8V 阈值变体时、无需在器件内部标准化为0.8V 阈值、因此该过程可在外部完成。 除了没有内部电阻分压器外、0.8V 阈值型号的方框图与数据表上的方框图相同。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    首先、对于0.8V 阈值版本、内部电阻器看起来是什么样的? "内部电阻梯的旁路模式"是什么意思? 您能给我一张图片来说明吗?

    从数据表中、我们需要很好地考虑外部电阻器和 Rsense 来计算总误差。 什么是内部 Rsense? 它是否与 "内部电阻梯的旁路模式"的含义相同? 如果是、客户需要知道 Rsense 的值和电阻误差? 为什么客户需要使用公式自行计算 Rsense、不同 VMON 和外部分频器的值是否不同?  

    在给定电流解决方案的情况下、客户如何计算此电路的总误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    TPS3703-Q1具有一个内部0.8V 基准电压、可将感测电压与进行比较。 在固定型号上、标准化由内部电阻梯完成。 但是、0.8V 上无需标准化、因为0.8V 是目标测量电压、因此在运行期间不存在内部电阻梯。

    客户只需考虑外部电阻器在0.7%最大误差的基础上产生的误差。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我不理解"由于0.8V 是目标测量电压、因此无需在0.8V 上进行标准化、因此在运行期间不存在内部电阻梯"、您能提供方框图来展示吗? 但下面的说明意味着什么、为什么我们将其添加到数据表中?

    您是否可以参加有关此问题的 WebEx 会议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    由于我们将在通话中对此进行更多讨论、因此我将关闭此主题。 如果您认为此主题已正确解决、请将其标记为"已解决"。

    谢谢、

    Patrick