主题中讨论的其他器件:TPS3703、
大家好、
您能否帮助推荐高精度电压检测复位 IC?

TPS3703是此应用的理想解决方案、但需要监控的电压为1.26V (典型值)
客户需要的电压不超过+-4.76%(容差窗口)、是否有任何推荐解决方案?
|
1.26. |
1.2. |
-4.76% |
||
|
1.32. |
4.76% |
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否帮助推荐高精度电压检测复位 IC?

TPS3703是此应用的理想解决方案、但需要监控的电压为1.26V (典型值)
客户需要的电压不超过+-4.76%(容差窗口)、是否有任何推荐解决方案?
|
1.26. |
1.2. |
-4.76% |
||
|
1.32. |
4.76% |
此致。
您好、Fanbin、
我们建议使用 TPS3703-Q1的0.8V 阈值选项、因为它没有内部电阻器后者。
因此,两个可用的选项是:
TPS3703B3080DSERQ1 - 3%阈值窗口、0.8V 标称电压(可调节)、可通过电容器编程的复位延迟(CT 引脚断开1ms、连接至 VDD 20ms)
TPS3703E4080DSERQ1 - 4%阈值窗口、0.8V 标称电压(可调节)、仅 UV 复位延迟电容器可编程(CT 引脚断开10ms、连接至 VDD 200ms)。
有关 以可调节方式使用 TPS3703的更多信息、请参阅数据表中的第9.1.4节。
谢谢、
Patrick
尊敬的 Patrick:
感谢您的建议。
但我不确定 外部电阻分压器解决方案是否起作用、因为我检查 了功能方框图、感应引脚内部有电阻分压器、我们是否仍可以在此处放置外部电阻器、我猜可能会因为类似的电阻而出现一些不匹配。
我不明白什么是"我们建议使用 TPS3703-Q1的0.8V 阈值选项、因为它没有内部电阻器后者。"是什么意思?
内部是否没有内部电阻器? 您能给我展示一下您展示的器件型号的方框图吗?
嗨、Fanbin、
附件是对我的意见的说明、摘自 数据表的第9.1.4节。 内部电阻分压器会对阈值高于0.8V 的器件上的外部电压进行标准化。 当使用0.8V 阈值变体时、无需在器件内部标准化为0.8V 阈值、因此该过程可在外部完成。 除了没有内部电阻分压器外、0.8V 阈值型号的方框图与数据表上的方框图相同。
谢谢、
Patrick
尊敬的 Patrick:
首先、对于0.8V 阈值版本、内部电阻器看起来是什么样的? "内部电阻梯的旁路模式"是什么意思? 您能给我一张图片来说明吗?
从数据表中、我们需要很好地考虑外部电阻器和 Rsense 来计算总误差。 什么是内部 Rsense? 它是否与 "内部电阻梯的旁路模式"的含义相同? 如果是、客户需要知道 Rsense 的值和电阻误差? 为什么客户需要使用公式自行计算 Rsense、不同 VMON 和外部分频器的值是否不同?
在给定电流解决方案的情况下、客户如何计算此电路的总误差?