请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25180 您好!
我们将 BQ25180与 TSM0A103F3951RZ NTC 搭配使用、 R25 =10kOhm±1%、B25/85 = 3950K±1%。
NTC 通过20cm 导线连接、我们可以看到在0C 时电阻为26.505k Ω、NTC 为4C。
我们是否使用了正确的 NTC? 您能向我们推荐另一个 NTC 吗?
谢谢、此致、
Ambroise