This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:NTC 压降

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131927/bq25180-ntc-voltage-drop

器件型号:BQ25180

您好!

我们将 BQ25180与 TSM0A103F3951RZ NTC 搭配使用、 R25 =10kOhm±1%、B25/85 = 3950K±1%。

NTC 通过20cm 导线连接、我们可以看到在0C 时电阻为26.505k Ω、NTC 为4C。  

我们是否使用了正确的 NTC? 您能向我们推荐另一个 NTC 吗?

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、  

    由于周一(9/22年9月5日)是一个联邦假日、我们将在周二返回给您。

    感谢您的理解。  

    此致、  

    Arelis Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    它非常适合最大限度地减小从 NTC 到充电器的电阻。 20cm 的导线可能会影响测量的此电阻。  

    我可以推荐这个 NTC: NTCG063JF103FTB TDK | Mouser

    此致、

    Anthony Pham