This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:如何使用 EVM 来配置客户#39;自己的电路板

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594EVM, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131463/tps6594-q1-how-to-use-evm-to-configure-customers-own-board

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS6594EVM

大家好、

如标题所述、 如何使用 TPS6594EVM 的 AEVM 通过 I2C 配置客户自己的电路板?

我认为可以通过 J29实现客户电路板和 MSP432 I2C 之间的连接、对吧? 是否需要 切断 EVM 上 MSP432和 TPS6594之间的 I2C 信号?  还需要注意哪些事项?  

谢谢!

B&R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    如有任何疑问、请参阅随附的文档并告知我。

    e2e.ti.com/.../AM62A-EVM-Preliminary-Schematics-_2800_E1_2900_-_2800_1_2900_.pdf

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    谢谢~、TPS65941111与 TPS65941212/1213和1319之间有何区别?

    如果客户希望通过 AEVM 配置 TPS65941111、 TPS65941111EVM 或 TPS65941212EVM 是否正常? 还是只能使用 TPS65941111EVM?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    EVM 的唯一区别是板载 TPS6594-Q1器件上加载的 NVM 引脚和板的相位配置。

    这些不会影响对客户电路板上的器件进行编程的功能、并且任一电路板都可以正常工作。

    谢谢、

    Daniel W