请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS6594EVM、
大家好、
如标题所述、 如何使用 TPS6594EVM 的 AEVM 通过 I2C 配置客户自己的电路板?
我认为可以通过 J29实现客户电路板和 MSP432 I2C 之间的连接、对吧? 是否需要 切断 EVM 上 MSP432和 TPS6594之间的 I2C 信号? 还需要注意哪些事项?
谢谢!
B&R
元