请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54J061 您好!
TPS54J061是否仅支持 HS FET OCP 或低侧 OCP? 如果它支持 HS FET OCP、我们可以计算 OCP 电平吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alan:
TPS54J061使用逐周期谷值电流 检测控制电路来检测电流。
在关断状态下、通过测量低侧 FET 来监测电感器电流
漏源电流。
当输出电压最终降至欠压保护阈值(80%)以下时、HS FET 将关断。
UVP μs 器在等待64 μ s 后关断器件。 该器件将在关断状态下锁存(高侧和低侧 FET)
闭锁)、然后在大约14ms 的延迟后重新启动。
如果故障条件依然存在、则重复检测、关闭和重启周期、直到故障条件消失。
RTrip 设置谷值电流 OCP 电平。
因此 、平均/负载电流的 OCP 电平取决于电感器中的纹波电流(类型)。
您需要计算和测量应用中的峰间电流纹波、并将该纹波电流的一半添加到 RTrip 设置的谷值 OCP 电平、以计算 OCP 平均值/负载电平。
希望这对您有所帮助。
此致、
Yitzhak Bolurian