This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:TPS54J061 HS FET OCP

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131998/tps54j061-tps54j061-hs-fet-ocp

器件型号:TPS54J061

您好!  

 TPS54J061是否仅支持 HS FET OCP 或低侧 OCP? 如果它支持 HS FET OCP、我们可以计算 OCP 电平吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    由于美国的假期、我们的美国专家将在周二之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    TPS54J061使用逐周期谷值电流 检测控制电路来检测电流。

    在关断状态下、通过测量低侧 FET 来监测电感器电流
    漏源电流。

     当输出电压最终降至欠压保护阈值(80%)以下时、HS FET 将关断。
    UVP μs 器在等待64 μ s 后关断器件。 该器件将在关断状态下锁存(高侧和低侧 FET)
    闭锁)、然后在大约14ms 的延迟后重新启动。
    如果故障条件依然存在、则重复检测、关闭和重启周期、直到故障条件消失。

    RTrip 设置谷值电流 OCP 电平。
    因此 、平均/负载电流的 OCP 电平取决于电感器中的纹波电流(类型)。

    您需要计算和测量应用中的峰间电流纹波、并将该纹波电流的一半添加到 RTrip 设置的谷值 OCP 电平、以计算 OCP 平均值/负载电平。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Yitzhak Bolurian