请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL594 各位专家、您好!
我了解同步。 可通过以下方式轻松实现。
客户希望创建其他情况、如下所示。
- C1和 C2具有45°偏移的两个 TL594开关。
- 它们使用所有 C1和 C2。
有可能实现吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.