This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:两个 TL594的45°相移

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131382/tl594-45-phase-shift-for-two-tl594

器件型号:TL594

各位专家、您好!

我了解同步。 可通过以下方式轻松实现。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131042/tl594-want-to-sync-two-tl594

客户希望创建其他情况、如下所示。

  • C1和 C2具有45°偏移的两个 TL594开关。
    • 它们使用所有 C1和 C2。  

有可能实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大岛-圣

    如果使用外部时钟、正如 您在参考的这篇 E2E 帖子中所知、同步功能非常简单直接。 如果同步两个 TL594控制器、则可以应用相同的原理、但您需要将同步信号拆分为两个独立的时钟信号、它们彼此异相运行。 为了同步两个功率级、这通常在180°相移时完成、但您可以使用任何相移量来移动两个信号、如 您建议的45°。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven -San、

    因此、您意味着比较器等附加电路对于 CT 引脚的相移三角波至关重要、  

    除了180°和仅两个 tl594之外、无法实现相移。

    这种理解是否正确?

     

    BR、

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven -San、

    因此、您意味着比较器等附加电路对于 CT 引脚的相移三角波至关重要、  

    除了180°和仅两个 tl594之外、无法实现相移。

    这种理解是否正确?

     

    BR、

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大岛-圣

    下面显示了2个时钟信号相移180°的示例 、但您的外部同步时钟电路需要能够将两个信号相移45°

     此致、

    Steve