This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:使能引脚对地短路

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058243/lp5907-enable-pin-short-to-ground

器件型号:LP5907

,先生你(们)好

我们看到两个部件发生故障、LP5907没有输出、  

使能引脚对地短路。

输入电压:5V

输入/输出电容:1uF

输出电压:3.3V 小于50mA 至触摸屏

该规格显示具有短路和热过载保护、  

我不知道为什么它会被阻尼。

该项目设计于2019年、  

我们最近才看到这个问题。

它在失败之前通过了测试。

谢谢!

此致,

PZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在什么情况下使能引脚对地短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    每个器件在从 TI 发货之前都经过测试、这是一款非常受欢迎的 LDO、但我们尚未收到任何有关此类故障的系统性报告、因此如果您发现 EN 引脚损坏、我会评估两点。  

    1. PCB 组装过程、也许在组装 PCB 时会发生 ESD 事件、这超出了内部 ESD 保护的能力。  
    2. 电路运行条件、在 IN、EN、OUT 引脚上放置一个示波器、并 进行电压尖峰检查、以确保不存在绝对最大值违规。  

    这些是造成此类损坏的最可能原因。  

    Kyle Van Renterghem

    LDO 应用经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle,

    感谢您的回复、  

    我在输入5V 上看到了尖峰如图所示、这可能是由它引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    是的、所示事件存在可能损坏 LDO 的风险。 最大绝对电压为6V、该尖峰似乎上升到7.5V。 请注意、尖峰实际上可能会高得多、因为尖峰非常窄、 由于缩小的时间捕获、范围可能无法捕获尖峰的全部范围。 我建议解决系统中出现尖峰的原因、并放大以确保其保持在6V 以下。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle,谢谢、