This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:用于 LCD 偏置

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058320/tps65131-q1-for-lcd-bias

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65131TLVH431

我们的客户 正在寻找用于 LCD 驱动的电源 IC。

如果您有推荐的符合以下规格的汽车产品、请告知我们您的解决方案。

VIN:BATT (12V)或7.5V 或3.3V

输出电压:16V (1mA)、-15V (1mA)、5.5V (15mA)、-5.5V (15mA)

此致、

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是具有高输入电压的双极源极和栅极电压应用。 遗憾的是、我们没有适合此应用的器件、但如果输入电压可以为5.5V 或更低、一种可能的解决方案是 TPS65131、它具有外部分立式电荷泵级以生成+16V/-15V。 请参阅以下链接中的一个此类设计示例。

    https://www.ti.com/tool/PMP9780

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辽城-圣

    感谢您的支持。

    请告知我们建议的附加电荷泵应用。

    客户是否应考虑以下输出电压变化因素?


    - TLVH431的基准电压  

    -电阻  

    -晶体管 VBE

    他们是否应该考虑其他电压变化因素,请告诉我们。  

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kura、

    请注意、具有额外电荷泵级的设计是一个示例设计、对于使用分立式电荷泵生成的电压、没有精度规格。 根据数据表、指定的唯一精度是 TPS65131器件本身。 在此澄清之后、我同意在估算电荷泵级产生的电压的精度时应考虑 TLVH431基准精度。 我认为晶体管包含在 TLV 调节环路中、其压降不应影响整体精度。

    另请注意、栅极电源(VGH/VGL)通常不具有非常严格的稳压规格、因此精度对于这些电源而言可能并不重要。

    此致、

    辽卡特