主题中讨论的其他器件:TPS65131、 TLVH431
我们的客户 正在寻找用于 LCD 驱动的电源 IC。
如果您有推荐的符合以下规格的汽车产品、请告知我们您的解决方案。
VIN:BATT (12V)或7.5V 或3.3V
输出电压:16V (1mA)、-15V (1mA)、5.5V (15mA)、-5.5V (15mA)
此致、
库拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的客户 正在寻找用于 LCD 驱动的电源 IC。
如果您有推荐的符合以下规格的汽车产品、请告知我们您的解决方案。
VIN:BATT (12V)或7.5V 或3.3V
输出电压:16V (1mA)、-15V (1mA)、5.5V (15mA)、-5.5V (15mA)
此致、
库拉
您好!
这是具有高输入电压的双极源极和栅极电压应用。 遗憾的是、我们没有适合此应用的器件、但如果输入电压可以为5.5V 或更低、一种可能的解决方案是 TPS65131、它具有外部分立式电荷泵级以生成+16V/-15V。 请参阅以下链接中的一个此类设计示例。
https://www.ti.com/tool/PMP9780
此致、
辽卡特
你好 Kura、
请注意、具有额外电荷泵级的设计是一个示例设计、对于使用分立式电荷泵生成的电压、没有精度规格。 根据数据表、指定的唯一精度是 TPS65131器件本身。 在此澄清之后、我同意在估算电荷泵级产生的电压的精度时应考虑 TLVH431基准精度。 我认为晶体管包含在 TLV 调节环路中、其压降不应影响整体精度。
另请注意、栅极电源(VGH/VGL)通常不具有非常严格的稳压规格、因此精度对于这些电源而言可能并不重要。
此致、
辽卡特