This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:低功耗管理

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058530/tps7a94-low-power-management

器件型号:TPS7A94

尊敬的 TI 支持:  

我需要一个能够输出0.35V 电压的稳压器。 我在 TI 网站上找到了选择的 TPS7A94器件。 然而、数据表显示它能够提供0.4V-5.0V 范围内的输出电压。 我想知道是否可以使用它。 您是否有另一个稳压器和转换器可以实现它? 很高兴收到建议。  

提前感谢

Olonbayar

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olonbayar、

    TPS7A94可以做到这一点。  您可以通过 NR/SS 引脚上的1个电阻器设置电压。  TPS7A94内部有一个150uA 的电流源、此电流源流入 NR/SS 引脚电阻器。  该电压(150uA * NR/SS 电阻)设置 Vout。  如果您需要0.35V 电压、那么您选择的电阻器应尽可能接近2.333k 欧姆。

    理论上、您甚至可以通过将 NR/SS 引脚接地来设置 Vout = 0V。

    从 TPS7A94数据表中:

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    感谢您的支持。 很好。 我还有一个虚假问题。 要获得0.35V 输出、我应该将电阻器 R6设置为2.333kOhm、电路的其余部分保持不变? 我指的是该组件的数据评估板。  

    谢谢  

    Olonbayar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olonbayar、

    您可以根据需要修改电路的其余部分。  如果评估电路中的示例满足您的设计需求、则可以保持不变。  这将使您能够轻松评估您的设计、因为您可以购买评估板以进行快速测试。

    请记住、LDO 不需要来自评估模块的测试点或测试连接器。  这些只是为了帮助您进行器件评估。  当客户评估 EVM 上的器件时、板级屏蔽有助于更大限度地降低高噪声环境中的噪声。  除非您觉得它对您的系统很有帮助、否则您不需要将其包含在您的设计中。

    谢谢、

    斯蒂芬